Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción.
Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC.
Política de privacidad
ISO.14001 Y SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE TOSHIBA INTERNATIONAL CORPORATION
TIC mantiene un Sistema de gestión ambiental (EMS) sobre la base del modelo “Planificar, hacer, verificar, actuar”. Este modelo permite a TIC identificar, controlar y monitorear sus aspectos e impactos ambientales, identificar sus objetivos y alcanzar nuestras metas deseadas. El EMS también establece el marco del liderazgo ambiental, el control operativo, la estructura y la responsabilidad de TIC.
El modelo aprueba la concepción de la mejora constante. Este proceso comienza con un apoyo inequívoco de la dirección principal de TIC, según lo expuesto en nuestra Política de medio ambiente y se integra en toda la empresa como una prioridad organizativa. Los esfuerzos para la mejora del rendimiento están realzados al permitir un 100 % de participación de empleados en nuestras iniciativas de administración ambiental y hacer que sean facetas fundamentales de las operaciones diarias.
El Sistema de gestión ambiental de TIC funciona dentro de las pautas de certificación de la Organización Internacional de Normalización 14001 (ISO-14001). La ISO-14001 es una norma aceptada universalmente y centrada en la mejora continua.
TIC está comprometido con un medio ambiente más ecológico y se esfuerza por utilizar y sostener los recursos que rigen nuestro negocio de manera responsable, y eliminar, de ser posible, los efectos no deseados de los procesos en el medio ambiente. Nuestras metas y objetivos se establecen en los siguientes objetivos:
Haga clic para obtener una vista más grande