We use cookies to support this website, track usage on this website, to perform analytics and to perform promotional activities.
Click here to accept cookies.
TIC's Cookie Policy.
Privacy Policy
Tiempo de sobrecarga de resistencia de frenado
Función
La función de frenado dinámico puede habilitarse conectando un resistor de frenado externo.
• Cuando es necesario hacer una desaceleración abrupta.
• Cuando ocurre un disparo de alarma ""OP"" por sobretensión en una detención por desaceleración.
• Cuando se ingresa al estado de regeneración continua, como la bajada de un dispositivo de elevación y operación de enrollado para control de torsión.
• Cuando se ingresa al estado de regeneración mediante la fluctuación de carga durante el funcionamiento a velocidad constante de una prensadora, etc.
F304: Rango de ajuste:
0: Desactivado
1: Activado, disparo de OLr
2: Activado, sin disparo de OLr
3: Activado (excepto cuando ST esté apagado), disparo de OLr
4: Activado (excepto cuando ST esté apagado), sin disparo de OLr
5: Activado (excepto durante disparo), disparo de OLr
6: Activado (excepto durante disparo), sin disparo de OLr
7: Activado (excepto durante disparo y cuando ST esté apagado), disparo de OLr
8: Activado (excepto durante disparo y cuando ST esté apagado), sin disparo de OLr
Para utilizar el frenado dinámico, establezca [F304: Dynamic braking, OLr trip] en ""1"" a ""8"" (frenado dinámico activado). En este momento, el funcionamiento de límite de sobretensión se deshabilita automáticamente, como en el caso de [F305: Overvoltage limit operation] = ""1: Disabled"" y la energía regenerativa del motor es consumida por la resistencia de frenado.
Ajuste [F308: Braking resistance] y [F309: Braking resistor capacity] según la resistencia de frenado que se conectará.
Ajuste el tiempo de sobrecarga de la resistencia de frenado con [F639: Braking resistor overload time]. Establezca un valor para que ocurra un disparo de alarma a un valor igual a 10 veces el ajuste de [F309: Braking resistor capacity].
Ajuste el nivel de operación del frenado dinámico con [F626: Overvoltage limit operation level].
Para que salga una sobrecarga de la resistencia de frenado, asigne la alarma previa de sobrecarga de la resistencia de frenado (OLr) (número de función: ""30"", ""31"") a la terminal de salida.
Asegúrese de instalar un relé térmico (THR) para prevenir incendios.
El inversor cuenta con las funciones que protegen a una resistencia de frenado contra sobrecarga o sobrecorriente. Se debe activar un relé térmico cuando estas funciones protectoras se desactivan.
Seleccione el relé térmico (THR) apropiado según la capacidad de la resistencia de frenado (vatios).
Para una aplicación que requiere el estado de regeneración continua, como la bajada de un dispositivo de elevación, prensa y control de tensión, o cuando se hace una detención por desaceleración para una máquina con un gran momento de inercia de la carga, aumente la capacidad de la resistencia de frenado según la velocidad de operación.
Conecte una resistencia de frenado con un valor de resistencia mayor que el valor de resistencia mínimo permitido (valor de resistencia resultante). Asegúrese de establecer [F308: Braking resistance] y [F309: Braking resistor capacity] para protección de sobrecarga.
Para utilizar una resistencia de frenado sin fusible térmico, conecte un relé térmico para cortar la alimentación.
Please reference latest AS3 Instruction Manual more details or latest information.
AS3 fault codes, descriptions, symptoms and suggested remedies can be found in the below links. Each fault code can also be linked to directly from the AS3 by accessing the QR code on a mobile device while the AS3 is currently experiencing the fault.